用户菜单
提供多种材质和表面处理可指定尺寸公差及精度孔
提供多种材质和尺寸范围可对应激光、折弯等加工
meviy是一个非标零件智能报价平台,直接使用米思米账号登录就能使用,不需要另外下载程序。 如您已有米思米账号,请点击此处来试试吧! 如您还未注册米思米账号,请点击此处免费注册!
目前常规配置的电脑都能正常使用。为了您有更好的体验,meviy推荐使用环境可点击此处查看。
推荐使用:Google Chrome, Microsoft Edge(都支持最新版本)
※ 由于微软从 2022 年 6 月 16 日起终止对 Internet Explorer 的支持,所以我们不推荐使用。 ※ 使用非推荐浏览器,可能会有无法正常显示,或操作异常等情况。
meviy可以支持大多数原生格式和中间格式的3D CAD数据文件。 点击此处查看具体详情。
针对客户的上传数据,米思米公司承诺采取以下安全措施: 1、将严格保密客户的上传数据 2、将对上传数据进行加密保护,防止数据泄露 3、禁止一切外部访问数据 4、各用户之间也无法访问彼此的数据(但在用户使用项目共享功能的情形下除外)
针对用户信息安全的措施对策: 1、委托第三方专业机构每年实施1~2次安全漏洞诊断 2、定期检查OS、中间件等是否需要添加安全补丁,并根据需要添加补丁
报价是免费的。 欢迎随时享受米思米meviy的报价服务。
可以。 365天×24小时为您提供自动报价服务。 ※系统升级维护时,可能会导致暂时无法使用。如带来不便,敬请谅解。
暂时不支持2D图纸报价,请直接上传3D数据报价。
在meviy系统的我的项目界面勾选需要订购的零件,加入购物车,点击【去结算】,到订购结算页面进行支付。
如果您是设计师(或无订购权限),可在我的项目界面点击【下载零件清单】,获得米思米型号清单后,共享给采购进行订购。
详细操作请点击此处参考。
生成订单后,可以在米思米官网【我的订单】中查看订单详情。 点击此处查看详细说明。
暂不支持订购后修改数量,若需要增加数量,请重新订购。
暂不支持订购后修改加工需求,若需变更加工需求,请重新订购。
暂不支持取消订单,尽请谅解。
我们会提供图片格式的简易2D图。 2D图上有零部件的材质,表面处理和数量,默认仅显示外形尺寸、孔类型、腰型孔尺寸等。 您也可以在meviy中追加标注尺寸和公差,标注的尺寸和公差都会显示在2D图上。
我们有几种设定方式,点击此处查看详细说明。
可以。 在3D界面双击模型上的尺寸,或双击视图树内的尺寸可以设置公差。 点击此处查看详细说明。
上传至meviy后,无法更改其形状。
meviy钣金加工可对应平板,L形折弯,Z形折弯等多种形状。 点击此处查看详细说明。
meviy机加工服务可对应以下3类加工工艺:立式加工中心,线切割加工,磨床加工。
不需要填写。 米思米meviy以3D CAD数据值为基础开展报价和加工,因此无需像2D图面一样标注一般公差。
我们确保尺寸达到如下标准:
机加工件产品:①默认面粗度Ra6.3 ②未标注倒角按C0.1~C0.5 ③未标注公差尺寸按GB/T1804-2000-m级。(相当于JISB0405中级 )
钣金件产品:未标注公差按GB/T 15055-2007 m级。(根据板厚、材质和有无折弯,一般公差范围会有不同)