meviy使用规则

在使用meviy 服务(以下称为“本服务”)之前,请阅读以下规则 (以下统称为“本规则”),并确保您接受所有条款后再使用本服务。当您使用本服务时,即表示您同意以下所有条款内容。除非另有规定外,本规则中规定的商品指的是,包含米思米(中国)精密机械贸易有限公司(以下称为“本公司”)所销售的标准品 (指在使用本服务中刊登于本公司产品目录中的商品) 以及定制品 (指标准品以外的商品)两者。

另外,当本服务的使用者(以下称为“客户”)使用本服务或从本公司购入商品时,除适用本规则中规定的事项外,还适用本公司的《使用规则》(https://www.misumi.com.cn/contents/terms/use.html)、《保证规定》(https://www.misumi.com.cn/contents/terms/warranty.html)、《使用本网站时的注意事项》(https://www.misumi.com.cn/contents/terms/website.html)等条款内容。

第1条 提供本服务的目的以及使用方法

1)提供本服务的目的为,在客户从本公司采购商品时,支持客户对商品进行设计、安排制作等(以下统称“本目的”)。客户只能在本目的范围内使用本服务。

2)客户可通过将客户的CAD数据等上传至本公司管理的服务器(以下统称“本公司服务器”)中来使用本服务(以下将客户上传的数据统称为“上传数据”)。

3)当上传数据包含下列各项情形中的一种时,客户将无法使用本服务。在此情形下本公司有可能会自行决定从本公司服务器中删除上传数据,同时可能采取包括但不限于停止向客户提供本服务,限制客户账号登录等措施。此外,因违反本使用规则或违反法律规定,侵害本公司的著作权等合法权利的,或本公司因客户上传的数据而遭受损失的,客户需承担损失赔偿责任。

4)参照《使用规则》的规定,在本服务中本公司向客户所提供的所有信息(包括但不限于CAD数据、形状识别结果、公差数据、报价等,以下统称“本服务提供的信息”)的相关权利(包括但不限于本服务提供的信息所包含的著作权、商标权等知识产权),均归属本公司。

5)参照《使用规则》的规定,本公司一直致力于向客户提供更好的服务,但对于本服务提供的信息的完整性、正确性、可靠性、实用性,本公司不作任何保证。

6)在本目的范围内,客户可以向第三方提供或允许第三方使用本服务提供的信息及其复制对象品的全部或一部分。但是,客户应防止本服务提供的信息因本目的以外的目的而被第三方使用或公开(包括泄漏,下同),因此客户应承担相应的信息管理责任,禁止第三方在本目的以外的目的使用本服务提供的信息。

7)客户在使用本服务提供的信息时,不得有以下行为:

8)参照《使用规则》的规定,本公司有权在不通知客户的情况下,自行对本服务的内容进行变更。

9)参照《使用规则》的规定,当客户违反包括本规则在内的本公司发布的各项规定时,或者本公司认为客户不适宜继续使用本服务时,无论何种理由本公司均可在不预先通知的情况下自行决定停止向客户提供本服务的全部或一部分。

10)参照《使用规则》的规定,对于因使用本服务而导致的计算机等设备的故障、营业中断、营业信息损失等客户损失,以及基于第三方的请求而造成的客户损失,不论原因如何,本公司均不承担任何责任。由于电路故障、自然灾害、事故等引起的系统迟延及数据丧失,从而导致客户产生损失的,本公司也不承担任何责任。

11)参照《使用规则》的规定,本公司致力于维持本服务的服务水平,但对本服务内容的变更、本服务的全部或一部分无法使用,以及其他本服务的瑕疵,本公司不承担任何责任。

第2条 上传数据

1)当客户向本公司服务器传输数据,数据在正常上传完成时(以下统称“上传时”)即为上传数据。关于上传数据的知识产权,将继续由客户持有。

2)对于上传数据及其复制对象信息,当客户将数据上传到本公司服务器后,将视为同意以下各项内容:

3)除符合以下任意一种情况外,本公司将对上传数据进行保密,未经客户事先同意,不向第三方(米思米集团各公司及本公司委托的第三方除外)公开或提供上传数据。

4)本公司除了承担本条第3款规定的义务以外,对于上传数据不承担任何责任。另外,在本目的结束后,本公司可能会在不事先通知客户的情况下,自行决定从本公司的服务器上删除上传数据,敬请谅解。

5)当本公司明确发现上传数据、本服务或本服务提供的信息中包含的本公司商品数据或第三方程序等包含了侵犯本公司或第三方权利的内容时,本公司将在不告知客户的情况下,自行决定从本公司服务器中删除、变更、修正全部或一部分内容。另外,本公司对因此造成的客户或第三方的任何损害均不负任何责任。

6)本公司致力于严格管理本服务上的信息,当本公司得知,由于自然灾害(包括但不限于地震、洪水、火灾等)导致了本公司服务器的故障、或者有第三方恶意对本公司服务器的进行黑客攻击、篡改、不正当取得数据的情形时,本公司会在对应情况的合理期间内通知客户。但是,对于因此造成的客户及第三方的损失及费用,本公司不承担任何赔偿责任。

第3条 订购

1)尽管有本公司《使用规则》中的规定,当客户通过本服务向本公司订购商品时,在客户按下订单确定按钮时,订单即成立。

2)当客户指定的尺寸或规格等超出本公司的服务范围时,有可能无法通过本服务订购商品。

3)当通过本服务订购的商品是定制品时,无论何种情形,客户都不得在订单成立后对订单的内容进行变更或取消。除此之外的商品,均参照本公司《使用规则》的规定。

第4条 订购商品的变更及取消

有关通过本服务订购的商品订单的变更及取消,应按如下方式处理:

标准品
参照本公司的《使用规则》中的相关条款
定制品
尽管有本公司《使用规则》中的规定,本公司不接受订单成立后客户对订单内容的变更及取消。但是,若客户同意承担本公司因此发生的额外费用的,客户可对订购商品的部分内容进行变更或取消。详情请咨询本公司。

第5条 商品的退换处理

1)尽管有本公司《使用规则》中的规定,通过本服务购买的商品,除本规则中规定的退货、更换(以下统称为“退换”)的情形外,本公司不接受交货完成后的退换要求。

2)尽管有前述规定,如果收到的商品因破损、加工遗漏或错误等与客户指定的规格不同(以下统称为“不合格”),请在收到商品后一周内与本公司联系。如果明确是由于应归责于本公司的事由而导致商品不合格的,本公司将接受退换。此外,当本公司无法确认商品的情况时,本公司可以拒绝该商品的退换要求。

3)前款所述的商品不合格的原因是因归责于本公司事由导致的情况下,退换商品所需的运费由本公司承担。另外,商品不合格的原因是由于客户自身导致时,本公司会要求客户支付商品的返还运费及其他确认商品情况所支出的实际费用,敬请谅解。

第6条 产品保证

1)本公司将根据上传数据、制作指南及本服务上明示的条件内容制作客户所订购的商品。

2)对于通过本服务购买的商品,产品保证规定如下:

标准品
适用本公司的《使用规则》及《保证规定》的内容。
定制品
不适用本公司的《使用规则》中有关产品保证的内容,也不适用本公司《保证规定》中的内容。对于定制品的产品保证,仅适用本条第1款所规定的内容。

3)参照《使用规则》的规定,本公司不保证商品符合客户特定的使用目的,对于因商品无法满足客户的使用目的而给客户造成的损害,或者基于第三方的请求而对客户造成的损害,不论原因如何本公司概不负责。

第7条 客户信息及客户个人信息的使用

1)参照《使用规则》的规定,本公司可以为本规则规定之目的将与本服务相关的客户信息与个人信息共享给米思米集团各公司,本公司与米思米集团各公司将遵守米思米集团客户信息与个人信息保护方针的规定(https://www.misumi.com.cn/contents/privacy/)以及个人信息保护相关法律法规,妥善处理个人信息及客户信息。

2)本公司为改善本服务,可以获得客户在使用本服务时发生的错误信息和履历信息(以下统称为“使用信息”)。本公司及米思米集团各公司,可以在提高本服务和为客户提供更全面的信息等目的范围内使用该信息。

第8条 免责事项

除本公司违反本规则第2条第3款的内容外,关于客户使用本服务所产生的一切损害(不论是直接损害还是间接损害,或是通常损害还是特别损害)、损失及费用(以下统称为“损害”),本公司不承担任何责任。

在本公司应当承担赔偿责任的情况下,本公司的赔偿额以客户从损害发生时开始追溯到1年以内通过本服务订购商品的累计金额作为上限。

第9条 本规则的修改

1)本公司有权对本规则进行改订、变更以及修改(以下统称为“修改”)。

2)本公司在修改本规则时,会在修改生效日之前,在meviy网站的最新信息页面上公布修改的内容及生效日以及其他必要事项等适当的方式进行告知。

3)本规则的修改以通知时规定的生效之日开始适用。

第10条 规则的无效或协商一致排除适用时的处理

若本规则中的任一条款根据适用的法律法规的规定,被认为是无效的或协商一致排除适用时,该条款仅在遵守适用法的必要范围内进行修改或删除。本规则的其他条款将继续有效。

本meviy使用规则未特别规定之处,以米思米中国官网公布的《使用规则》以及《米思米(中国)精密机械贸易有限公司 客户信息与个人信息保护方针》中的内容为准

本规则制定日期:2023年4月

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×