用户菜单
提供多种材质和表面处理可指定尺寸公差及精度孔
提供多种材质和尺寸范围可对应激光、折弯等加工
订单生产和预测生产,及其特点和差异
从原型到产品的流程
钣金加工中也不可或缺的焊接
什么是激光加工?其主要功能、对应材料和常见问题解答
什么是公差?公差的定义和类型综述
铝是什么?详细介绍该材料的特性和使用上的注意事项
什么是钣金?关于用途、材料、种类和工艺的基本知识
激光焊接的基础知识与技巧
铝A6061是什么?其特征以及与类似材料之间的差异
不锈钢SUS316是什么?其特征以及与类似材料的差异
SUS430是什么?其特征以及与类似材料之间的差异
使用3D CAD可实现充分考虑强度进行机械设计
PEEK树脂是什么?介绍其种类、特征和用途
ABS树脂是什么?介绍其特征以及与类似材料之间的差异
MC尼龙是什么?介绍其特征以及与类似材料之间的差异
SPCC的生产过程有哪些步骤?
尼龙:塑料还是纤维?
阳极氧化对金属表面绝缘性能的4大提升
尼龙材质好吗?
SUS304价格解析
45号钢——制造业的重要基础材料
什么是电木粉?
机械设计报价如何做到合理与透明?
机械加工费用的计算方法
镀铬是什么颜色?
镀铬前景:在传统与新兴领域中的应用与发展
电木有毒吗?
pvc和eva哪个材质更好?
ptfe多少钱一公斤?
POM参数:深入了解工程塑料的性能指标
POM价格:探讨工程塑料的成本因素
PTFE的分子结构有哪些特点?
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是什么?介绍其特征、用途、以及与类似材料之间的差异
黑皮钢与亮面钢的差异、用途、种类及其特征
酚醛树脂(Bakelite)是什么?介绍其种类、特征及其用途
超高分子量聚乙烯是什么?介绍其特征及其用途
轧制钢板的用途、种类和特征_SPHC(热轧钢板)、SPCC(冷轧钢板)
提高钣金件强度的设计、以各种限制条件下工件输送机的行走系统为例
介绍预硬钢的用途、类型和特性(NAK55、NAK80和STAVAX)
介绍对切削加工现场比较友好的加工图纸的绘制要点
图纸上的尺寸与加工难易度
什么是折弯? 有关折弯工艺的介绍及信息汇总
什么是垫片?介绍使用方法、材质、加工方法等
什么是薄板?其类型、用途和加工方法
切削加工的基础知识:类型、特点和加工要点
可用于模具的金属材料
关于铜-特性、铜合金、符号以及切削加工要点
补强板在柔性电路板(FPC)中的作用是什么?其主要素材和订购流程
为什么几何公差对加工图纸至关重要?
了解精密孔的“配合公差”
试制品或小批量产品能否用3D打印加工?
什么是制罐?其加工流程、用途、以及与钣金加工的区别
什么是研磨加工?介绍其加工种类和工艺流程
什么是框体?介绍其种类、设计基础知识和注意事项
什么是夹具?夹具有哪些种类?
什么是埋头孔和埋头沉孔?介绍其加工方法和设计时的注意事项
板材常用的铆接加工是什么?介绍其类型和特点
图纸里面的尺寸是否能够测量
海外生产中几何公差的复杂性不断增加
什么是铣削加工?介绍其种类、特点及加工方法
什么是凸缘加工(翻边加工)?介绍其优缺点和主要用途
模具的制作方法
A7075(超级硬铝合金)是什么?介绍其特征以及与类似材料之间的差异
A5056是什么?介绍其特征以及与类似材料之间的差异
A2017(硬铝合金)是什么?介绍其特性以及与同类材料的差异
转塔冲床(Turret Punch Press)加工的种类和特点
注塑成型中的代表性成型不良及对策
树脂注塑模具中使用的浇口类型和特征
树脂加工的基础!关于注塑成型
什么是压铸?特点及注意事项
什么是去毛刺?实施目的和方法、工具
什么是铝阳极氧化(阳极氧化处理)?其特点、种类和用途
什么是加工中心(MC)?其种类和目标价格
什么是冲孔金属板?其特点、种类和标准
什么是成型加工?介绍几个具有代表性的成型加工方法(锻造・铸造・冲压・注塑成型)
什么是3D打印?其特征和分类与切削加工的区别
什么是3D打印?可以制作哪些产品?
热塑性树脂的成型方法-挤压、吹塑、真空和压缩空气成型
模具是什么?它有着怎样的结构呢?
表面处理的种类和方法
CNC(计算机数字控制)基础知识、用途和特征
3D打印机与快速成型
未来真的可以实现无图纸化吗?
图纸的广泛应用
了解零件清单是什么及使用方法
了解精密孔附注的“配合公差”
3D CAD与2D CAD哪个更容易设计?
制造业从业者必须了解的著作权和知识产权
“一般公差”是什么?与其他公差有什么区别?
生产技术是一种什么样的工作?
夹具是什么?有哪些种类?
生产技术部门也能够巧妙使用3DCAD来提高工作效率
图纸出图是什么样的工作?
生产技术部门采购零件需要什么
配合公差是什么?与公差有何关联?
何为RoHS?电气、电子设备中限制使用的有害物质与SDGs之间有什么关系?
JIS和ISO是什么以及由它们定义的“标准”的重要性
读取和绘制图纸时最为关键的“基准”是什么?
FA=工厂自动化?
机械设计工作图:从构思到实践的桥梁
切削加工和零件设计时应注意的三个要点
钣金件建模和设计时应牢记的六个要点、结合实例说明
保持"折弯附近孔"的位置并防止孔变形的板金件设计要点
面向板金设计者的制图基础、包括绘制、识图、常见问题和对策等制图要点
机械设计中的应力集中以及使用R角的规避方法
镀铬注意事项有哪些?
镀铬件氧化后怎么擦亮?
电木的替代品:探索新型合成材料的替代方案
45号钢:应用领域的全方位解析
PEEK滑动特性及其在工程领域的应用(test)
sus304是食品级不锈钢吗
spcc和q235材质的区别
Q235钢的抗拉强度:理论、实践与应用
亚克力制品的价格探讨:了解成本因素
为什么电木比实木贵?
PTFE涂层的安全性探讨
PTFE广泛应用于哪些领域
PET塑料加工方法:探讨其工艺要点及影响因素
pet塑料安全吗?
PEEK涂层是如何应对各种磨损环境的
PEEK滑动特性及其在工程领域的应用
如何选择优质的SUS304不锈钢材料
什么是阳极氧化?
什么是亚克力?
什么是机加工?
什么是SUS316
什么是PMMA?
什么是ABS塑料?
科普:PEEK材料的机械性能及其优异特性
尼龙防水吗?
电木是什么?
SUS316质量如何检测
SUS304的成分与性能
q235a和q235b的区别是什么
PVC是什么?
pom和尼龙有什么区别
pom是什么材料?
pom材料的应用领域有哪些?
PMMA熔点:探究聚甲基丙烯酸甲酯的热学特性
PET塑料:优缺点并存,使用需谨慎
abs塑料有甲醛吗?
尼龙的分子结构:揭开合成纤维的神秘面纱
尼龙的主要成分
尼龙的技术参数:全面解析合成纤维的性能指标
特氟龙:多领域应用的优越材料
什么是尼龙?
使用特氟龙5大注意事项
科普:什么是PTFE?
镀铬和镀锌的区别是什么?
电木耐温最高多少度?
钣金加工原理
什么是SUS304
什么是Q235
什么是PET塑料?
SPCC为什么会生锈?
SUS316能使用多久
PTFE与特氟龙:一种深入的比较
POM:探索工程塑料的分子构造
PMMA的水溶性好吗?
PMMA:探究其密度的应用
PET塑料的化学稳定性如何?
45号钢的抗压强度是多少?
阳极氧化铝板的性能特点
阳极氧化:多彩金属表面的魔术师
镀铬在汽车领域中可以起到哪些作用?
电木密度的3种测量方法
电木制作方法:探究合成材料的制备工艺
喷砂处理对工件表面有什么作用?
喷砂注意事项:保障安全和提高质量的关键
非标件与标准件的区别
如何选择合适的PTFE?看完这篇就够了!
什么是镀铬?
什么是PEEK?
工装夹具设计6大要点
影响工装夹具压紧力的4大因素
PVC材质的优缺点分析
PVC在电子领域的应用
PTFE生产工艺4大步骤
PEEK,专业的工程塑料涂层
abs塑料多少钱一吨?
ABS塑料:未来发展前景广阔
如何选择Q235
什么是45号钢?
SUS316标准解读
SUS316特点
SUS316安全概述
SUS304质量的重要性及评估方法
SUS304,不锈钢领域的应用与魅力
SPCC的使用注意事项
SPCC是什么材料
SPCC,推动工业发展价值
Q235,工程应用的实例
45号钢的强度特点
45号钢:制造工业的神奇原料
什么是特氟龙?特氟龙的特点和应用领域
亚克力的特点和应用有哪些
机械设计需要考虑哪些因素
非焊接的钣金接合方法(林林義人)
你了解最近的3D技术的趋势吗?(土桥美博)
如何选择透明树脂板?根据使用场合、特点区分使用
镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板)
SUS304-HL(拉丝材料)是什么?有什么用途和优缺点?
介绍碳钢的用途、种类、特点 SS400,S45C,S50C
型号与零件编号有什么用途?
详细了解钣金件设计时制作加工图纸时的要点、常见问题以及对策
钣金部件的价格降低30%!能够降低高成本的设计要点
切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点
了解不锈钢(SUS)的特点和使用方法
如何区分使用轻量夹具中的铝和树脂
反向思考来考虑不锈钢的用途
设计变更时的零件清单的管理方法是什么?
通过零件和图纸的标准化来实现的管理限制
配图和单元图所需的“零件清单”的要点是什么?
使用3D CAD可以实现的2D图纸创建和效率化
图纸的尺寸对加工难易度的影响
使用3D CAD可实现的无图纸化
在海外生产中几何公差的复杂化在加速
利用3D CAD能够实现的兼顾强度的机械设计
使用PDM让图纸管理更轻松
今后产品开发流程将会加速发展
3D CAD的图纸管理要点有哪些?
思考加工图上常见的成本增加因素有哪些?
为什么加工图中的“几何公差”是必不可少的?
利用3D CAD管理零件清单
通过 3D CAD 数据和图纸的共存提高业务效率
使用 3D CAD 呈现“特殊定制品”和“追加工品”
3D设计标准化的好处有哪些?
解决无法测量的尺寸的对策
设计前须知!设备和产品的“选材方法”
夹具设计中也能应用的模板设计有哪些?
3DCAD正在从建模工具演变为产品开发过程支持工具!
如何通过3D的数字化传达设计技术
哪些是3DCAD无法建模的零件形状?
如何区分使用设计物料清单(EBOM)和制造物料清单(MBOM)
POM(聚甲醛)为什么是机械设计用途的至宝?
通过历史故障探讨树脂材料的使用方法
树脂材料的种类及其性质
公差的概念以及制造/检验成本与公差之间的关系
何谓在具有许多衍生模型的产品中使用的矩阵BOM(物料清单)
预硬钢的用途、种类、特点 NAK55、NAK80、STAVAX
轧制钢板的用途、种类、特点 SPHC(热轧钢板) 、SPCC(冷轧钢板)
如何利用倒R角规避应力集中于角部而发生破损的方法
与设计和生产技术都相关的QC(质量控制)
铝的特点和使用注意事项是什么?
如何应对和预防设计失误?
机械元件的基础中的执行器、传感器的作用
机械元件的基础中的凸轮、离合器、制动器的作用
机械元件的基础中的轴、轴承、键、销的作用
机械元件的基础中的齿轮、链条、带的作用
如何将机械加工的刀具灵活运用到设计中
机械设计中位置精度的重要性
如何通过设计实现降低成本
零件的强度是设计的基础
如何使用3D CAD兼顾组装进行设计
CAD只能用来绘制图纸?
为什么要使用3D CAD进行机械设计,比2D有哪些优势?
没有零件报价依据的渠道怎么办?
采购部门为什么要使用3D数据来采购零件?
材料采购标准化有什么好处?
试制零件和量产零件的订购流程差异
如何快速得到推广的自动报价
如何通过调整图纸来降低零件报价
铣削加工:从细节入手,提升加工质量
喷砂除锈:一种高效、环保的表面处理方法
常见的亚克力切割方法和所用的工具
5种常见的亚克力加工工艺
全面解析钣金加工的全过程
机械加工工艺系统的组成和特点
机加工的广泛应用:从航天器到医疗器械
机加工的复杂:从微观到宏观的挑战
车床加工的3种应用
钣金加工的主要材料有哪些
什么是磨削加工?其用途、种类、特征、以及与研磨加工的区别
钢板加工的种类、特点及其应用
铸造不仅属于传统工艺,也支撑着尖端技术
切割和剪切工艺的区别、特点和使用时的注意事项
什么是精密钣金加工?它与一般钣金加工的区别及其加工流程
什么是挤压加工?用于包含铝材在内的金属加工
什么是热处理?其种类和用途
什么是精加工?其特征和种类介绍
什么是发黑处理(四氧化三铁保护膜)?介绍其优点、用途和注意事项等
机械加工技术:发展与应用
线切割加工速度:解析其影响因素
特氟龙优缺点:全面解析特氟龙涂层的利与弊
特氟龙涂层的制备工艺步骤
什么是线切割加工?
什么是喷砂?
喷砂:从原理到应用,一篇文章带你全面了解
如何提升磨削加工的质量?
磨削加工设备大盘点,这些机器让你制造出超精细零件!
除了标准件和非标件,还有其他类型的零部件吗?
车床加工精度能达到多少?
影响铣削加工速度的因素有哪些?
如何确定铣削加工费用呢?
非标件的神秘面纱,竟然是这样!
汽车制造中的机械加工技术
机械加工生产步骤:从原材料到成品的完整流程
磨削加工在不同领域中的应用
非标件机加工报价标准
什么是铣削加工?
什么是非标件?
工装夹具压紧力计算方法
工装夹具:定义、分类与应用
机械设计的未来趋势
机械设计安全性准则:守护机械安全的底线
机械设计:从原理到实践,一步步教你如何创新
机械设计:复杂中的艺术
机械加工难点:材料、精度、结构、监控、环境
机械加工概述
机加工的未来:智能、绿色、高效
机加工在建筑行业中的具体应用
机加工:从原理到应用的全方位解析
车床加工的切削工具有哪些....
车床加工原理
放电加工费用怎么算
放电加工效率高吗?
探秘非标件的加工流程
磨削加工6大步骤,让工作更有效率
放电加工应用领域
放电加工的原理
放电加工精度能达到多少?
什么是磨削加工?
与加工精度直接相关的正确的内角倒角思路
5轴加工的优势及巧妙使用方法是什么?
模拟体验机加工!(前篇)
模拟体验机加工!(后篇)
机加工不擅长的形状是什么
了解设备设计的关键 “机加工”!
了解阳极氧化“黑”和“亚光黑”的特点和区别
使用激光焊接的基础知识和诀窍
了解镀敷目的、种类、加工工序
了解去除加工的种类、机床
了解加工中心加工的特征、加工工序!
了解机床的种类、加工方法等
如何利用3D CAD的钣金零件排版?
了解什么是金属加工,有哪些种类以及如何选择的要点
了解金属加工中毛刺的产生、去除以及预防毛刺的方法
如何巧妙利用3D CAD搭载的各种设想为机械加工的功能
切削加工的基本知识和设计加工注意事项
手动机械加工与NC/MC机械加工的差异
表面处理有哪些方法?
热处理是什么?用于什么时候?
区分使用数字试制和实际试制
在试制研讨中发挥真正价值的3D打印机
了解用钻床进行机械加工的技巧
3D打印机有什么过人之处?
完美加工亚克力板的技巧
机加工现场充满危险,如何保障安全?
了解树脂、钣金、棒材的可加工公差
为什么超声波也能被用于精密加工?
板材常用的铆接加工是什么?有什么类型和特点?
车床(车削)加工的特征、代表性的加工方法
钣金加工的基础知识——优点、缺点、降低成本的方法
钣金件的用途、材料、加工工序
机械元件的基础中的螺栓的作用是什么?
进行机械加工的机床有哪些种类和特点
塑性加工具有哪些其他加工方法所没有的特点
焊接对于钣金加工是不可或缺的吗?
你所不知的“去除加工”:磨削加工和研磨加工
从试制至产品化的标准流程
激光加工的多种应用
加工中心(MC)有多少种形式?
生产技术部门应该拥什么样的加工机械?
不为人知的钣金加工技术
从事金属加工和机械设计的人须知!什么是材料的“性质”?
有助于钣金零件设计的选材
筛选必要工作的四大要点(土桥美博)
不会错的3D CAD的选择方法是什么?(土桥美博)
将3D数据变成采购谈判的筹码
当AI遇上制造业:看米思米meviy如何优化 圆件定制
非标零件AI智能报价平台“meviy”正式登陆中国大陆地区市场
meviy荣获第9届日本制造大奖最高奖项-内阁总理奖
助力制造业企业打破瓶颈,米思米带来非标定制领域的范式革新
效率飞升!米思米meviy持续发力,引领制造行业跨越数字化转型
客户使用meviy实例-AGV(无人搬运车)和物流篮筐式推车的连接设备
客户使用meviy实例-能够360度作业的工件的固定夹具
客户使用meviy实例-用于测评转向柱的夹具
客户使用meviy实例-制造轴承的设备的内部零件
客户使用meviy实例-黑色阳极氧化处理的铝合金转向板
客户使用meviy实例-用于CNC数控铣床的高度调节零件
客户使用meviy实例-通信终端装置的零件
客户使用meviy实例-探测器的传感器托架
客户使用meviy实例-搭载于小型移动设备上的钣金架
客户使用meviy实例-调整链轮安装位置的零件
客户使用meviy实例-用于酒精罐装机器的零件
客户使用meviy实例-用于焊接夹具的高度调整零件
客户使用meviy实例-外观检查装置的点光源照明托架
客户使用meviy实例-自制CNC铣床
客户使用meviy实例-连接驱动器的机械臂
客户使用meviy实例-齿轮齿条传动系统的应用
客户使用meviy实例-摩擦力测试夹具和检查模块辅助零件
客户使用meviy实例-运输装置的转盘固定零件
客户使用meviy实例-用于多轴电动工作台的连接器零件
客户使用meviy实例-生产医疗器械的设备中的连接夹具
客户使用meviy实例-通用履带模块的转轮轴承可应用于哪些领域
客户使用meviy实例-冰冻血浆解冻机的试制机
No.007076 托盘定心机构
No.007003 滚轮跳动检查
No.007079 基于连杆构造的内径夹紧、松开机构
No.007042 手动分度转台
No.007422 X-Z操滑台
No.007017 流量检查夹具
No.007289 大型物体静电消除
No.007276 可调角度的输送机
No.007261 工件夹紧机构
No.007081 空载夹紧机构
No.007075 工件反转转移机构
No.007803 防尘升降机
No.007801 研磨升降旋转机构
No.007794 芯片压接机构
No.007733 盖板开闭机构
No.007706 工件输送装置
No.007695 手动冲压用简易装拆夹具
No.007690 简易输送试验机
No.007680 平行(相反方向不同高度)输送机转移装置
No.007673 树脂零件用研磨试验机
No.007658 顶出组件
No.007648 平行(相反方向)输送机转移装置
No.007645 薄型简易手动3轴组件
No.007627 微加压磨损夹具
No.007628 皮带夹紧传送
No.007609 高速高精度切割组件
No.007608 滑台直线运动机构
No.007582 轴承两侧插入夹具
No.007569 微小零件的按压夹具
No.007532 滑动切断机构
No.007472 液体涂抹夹具
No.007451 上下装置
No.007435 齿条&齿轮搬运装置
No.007426 移动式激光标识器
No.007385 NG滑板机构
No.007350 异型工件夹紧机构
No.007327 钢丝式卷帘
No.007310 薄片切割测试夹具
No.007800 不同高度的拾放
No.007600 滚珠丝杆式长尺寸工件卡盘
No.007590 直达高度不同的输送机移载装置
No.007570 工件吸附头
No.007563 工件维持机构
No.007544 自动切割组件
No.007797 半自动板排出机
No.007813 <FESTO×MISUMI>托盘移动升降机
No.007262 传送线抽取机构
No.007058 摆动工作台
No.007599 工件加工辅助装置
No.007586 长型工件用显微镜滑台
No.007536 超负荷减轻卷帘
No.007509 齿轮间传递搬运
No.007474 导向轴压入夹具
No.007384 2中工件电气特性检测机构
No.007382 激光组件的X,Y方向阶段机构
No.007237 圆柱形片热熔敷
No.007232 靠边(校准)机构
No.007212 板材进给跳动辊
No.007186 检查探针的间隔调整机构
No.007077 标签压接夹具
No.007073 树脂外壳压入夹具
No.007798 管泄漏测试
No.007016 导通检查夹具
No.007048 工件夹紧夹具
No.007047 浮起修正组件
No.007718 折叠式梯凳
No.007714 键盘、鼠标收纳式支架
No.007704 使用固定把手开闭盖子
No.007698 L型滚轮头的简易夹紧
No.007696 灵活型工件定位机构
No.007676 带滚轮传送带的台车
No.007667 塑料袋开闭底座
No.007661 链条输送机用托盘
No.007653 操作盘旋转机构
No.007650 摆动高低差辊子
No.007649 滑动高低差辊子
No.007647 薄型转台
No.007646 可变电阻的检查夹具
No.007637 零件锁紧夹具
No.007039 使用了马达滚轮的滚轮传送带
No.007624 冷却组件的XYZΘ调整
No.007622 3位装载机构
No.007616 输送机旋转机构
No.007611 轻量储料器转台
No.007610 瓶盖插入夹具
No.007607 滑台定位机构
No.007596 简易3轴调整机构
No.007575 2列平皮带输送机
No.007555 开关门
No.007529 平板玻璃移动组件
No.007525 简单的平皮带输送机
No.007522 皮带张力装置(手动)
No.007521 位置不同的压入夹具
No.007515 标贴的位置调整
No.007473 垫片气泡押出夹具
No.007466 目测检查用滑台
No.007462 装置内部零件位置调整
No.007455 多用插入衬套插入辅助夹具
No.007431 配电盘门用链条机构
No.007430 弯曲试验装置
No.007429 简易安全杠
No.007428 工件切离结构
No.007421 抑制松动机构
No.007415 工件升降回转机构
No.007361 输送机驱动部位直角配置机构
No.007412 偏移机构
No.007414 工件交接机构
No.007380 吹气枪位置调整机构
No.007374 转车台原点锁定机构
No.007367 密闭门
No.007022 长尺寸滑动机构
No.007351 吹气・吸引组件
No.007344 水面检视窗
No.007335 简易密封门
No.007330 孔测定销
No.007325 电子零件简易弯曲夹具
No.007323 气动机器BOX化
No.007320 阶段性简易夹紧夹具
No.007018 带突起的工件老化试验夹具
No.007313 同步传送带用张力装置
No.007312 机械压入结构
No.007311 外径测定计
No.007309 利用倾斜配置的气缸简单转换方向
No.007301 同步宽度传感器换装组件
No.007299 简易微调滑台
No.007284 双手同时按下的开关机构
No.007272 液面检测罐
No.007259 非磁性体圆柱形工件检测
No.007236 间距升降机
No.007233 旋转式零件清洗组件
No.007228 筐体传送链条输送机
No.007014 双支承面基准的平台
No.007013 长尺寸工件固定夹具
No.007011 工件夹紧机构
No.007221 使用了把手的同时夹紧机构
No.007216 托盘垂直转移机构
No.007213 电路板定位托盘
No.007199 粘接用转台
No.007198 质量判断组件
No.007185 安装输送机上散装工件的拆分刷子
No.007182 小型马达轴的力矩对策
No.007181 减轻小型马达轴的轴向负载
No.007179 使用了浮动接头的定心机构
No.007178 棒状工件供给机构
No.007177 反转、自转夹具
No.007175 可水平吸附和传送异形工件的机械手
No.007009 工件姿势可调夹具
No.007173 使用了钢珠的角度调整机构
No.007164 压块位置快速切换机构
No.007161 工件的分离供给机构
No.007165 基于气缸的间歇旋转驱动
No.007158 低尘凸轮固定夹
No.007154 测量负载
No.007153 使用齿条与齿轮的升降机构
No.007151 可进行X、Y方向微调的装置安装方法
No.007148 间歇旋转机构
No.007147 激光高度调整机构
No.007006 工件的定位与夹紧
No.007135 读码器安装座
No.007126 简易熔敷机构
No.007112 工件夹具同步旋转机构
No.007109 圆棒分离供给机构
No.007105 树脂滑轨温水测试槽
No.007095 带空气吹扫的钎焊机械手
No.007094 门帘式检测盖板
No.007102 带铝合金型材开闭开关的折叠门
No.007093 沟槽导轨卷帘门机构
No.007101 圆柱形工件旋转定位夹具
No.007092 提高耐磨性的设计
No.007091 大型自动门
No.007004 自由导向焊接夹具
No.007088 带调整夹紧角度和固定不同尺寸工件的夹具
No.007087 铝合金型材开闭门
No.007082 粘接层叠夹具
No.007074 小型电路板焊接夹具
No.007072 铝合金型材防尘门
No.007071 不同规格工件固定夹具
No.007070 轻度压入夹具
No.007068 带避让组件的传送带
No.007064 破坏试验夹具
No.007063 加长精密滑台
No.007061 使用了O形圈的零件固定机构
No.007060 薄膜热切割机构
No.007057 薄板两面吹气工序
No.007055 构件搬运台车
No.007054 装拆窗
No.007053 工件合格与否判断检查工序
No.007052 工件通过确认工序
No.007051 托盘就位确认工序
No.007050 偏置中心点的角度调整机构
No.007045 简易手动冲压装置
No.007043 简易滑动位置分度机构
No.007805 直线运动操作型旋转组件
No.007804 柱塞型旋转组件
No.007802 夹紧与压入联动的组件
No.007795 半自动扣环排出机
No.007789 2段行程式滑块
No.007778 解除止回组件的远距离把手操作机构
No.007777 中空的高刚性转台
No.007769 使用连杆的挡块解除机构
No.007768 面板储备升降机构
No.007763 接点零件的动作检查组件
No.007762 使用齿条式冲床的手动简易开孔夹具
No.007761 手动简易开孔夹具
No.007756 头部升降机构
No.007755 简易标识刻印夹具
No.007754 手动简易铆接夹具
No.007759 传送线分类装置
No.007736 长尺寸工件的机械手冲压
No.007743 利用倾斜的分类(不同高度)机构
No.007730 清洗装置内的夹紧机构
No.007729 接合用定心夹具
No.007726 薄型XY滑台
No.007725 缩放仪式定心机构
No.007707 压模冲压机构
No.007705 高度调节机构
No.007702 缩放仪式省空间长行程机构
No.007701 使用钢丝和气缸的4倍行程滑台
No.007689 可调节支承负载的夹头机构
No.007688 变更工件间距的5连夹头机构
No.007674 使用连杆的内筒夹头
No.007681 Y型输送机用工件分类装置
No.007672 螺纹套压入机
No.007671 定位夹具
No.007679 不同高度工件的分类机构
No.007669 软管导向组件
No.007675 滚轮条可动导轨
No.007666 冲压组件间隔调节机构
No.007665 冲压模具位置调整组件
No.007660 变更工件间距的3连夹头机构
No.007662 止回组件和气缸的工件输送机构
No.007659 托盘装入装置
No.007643 手动3轴组件
No.007641 2轴调节机构
No.007639 工件90°转移机构(空压设备化)
No.007635 链条输送机用带缓冲挡块
No.007634 输送机用挡块单元
No.007626 皮带输送机用定位组件
No.007625 多重联动冲压机构
No.007623 工件固定夹具
No.007617 滑动位置分度机构
No.007615 工件装拆联动式压模
No.007614 快装台钳
No.007605 手动压力机
No.007603 长冲程滑动机构
No.007597 圆柱形工件支架
No.007584 带定位功能的卡盘机构
No.007578 平行卡盘
No.007568 微小零件的夹紧夹具
No.007567 简易4轴手动滑台
No.007573 工件姿势变更机构
No.007566 台式螺丝拧紧机器
No.007562 简易压入装置
No.007558 浇口剪钳机构
No.007557 黏贴垫片的夹具
No.007553 2连锁90°翻转
No.007550 圆管密封测试器
No.007035 气缸直线运动机构
No.007546 剥离强度测定夹具
No.007543 磁铁切割夹具
No.007541 玻璃板粘结夹具
No.007540 位置确认销
No.007538 直立工件判定装置
No.007537 非升降转换装置
No.007530 带沟槽工件的搬运手臂
No.007033 把手式孔位置检查夹具
No.007527 供电夹具
No.007519 简易插入取出机构
No.007514 电机式连续前后组件
No.007513 电机式连续上下组件
No.007510 带工件检测的空气枪
No.007508 搬运管子组件
No.007506 检查夹具
No.007504 2θ夹具
No.007500 工件升降移载机构
No.007499 荷重和变位测定
No.007498 胶带齿轮间搬运
No.007494 使用气缸的单轴组件
No.007483 皮带张力装置(使用弹簧)
No.007479 压缩・拉伸试验夹具
No.007476 滚轮齿轮运送组件
No.007470 产品高度测定
No.007468 指定位置释放机构
No.007464 夹紧夹具
No.007463 气缸位置调整机构
No.007459 气动气缸直列2段冲程机构
No.007445 夹紧&熔接装置
No.007441 输送机升降回转机构
No.007439 平行度测定工具
No.007425 皮带驱动搬运装置(纵向)
No.007424 皮带驱动搬运装置(横向)
No.007420 利用凸轮轴承和链条的逃离卷帘
No.007413 工件尺寸进阶输送机
No.007410 链条式卡盘机构
No.007408 搬运线升降机构
No.007402 多个卡盘机构
No.007401 胶带张力调整机构
No.007024 半自动研磨装置
No.007394 挑出NG滑板
No.007391 均等荷重贴片粘合机构
No.007397 台车定位机构
No.007371 不对称凸轮轴承夹紧机构
No.007364 托盘制动器&定位
No.007356 防止浮动孔测定夹具
No.007347 简易手动特性检查机构
No.007329 内径芯偏差测定表
No.007346 防止多个垫片偏移的滚轮
No.007321 不需要锁定的止动装置
No.007319 托盘堆积组件
No.007317 孔槽深度检测夹具
No.007308 片材成型机
No.007015 表面检查夹具
No.007277 工件气密性确认夹具
No.007239 W反转机构
No.007219 同时夹持2个工件的机械手
No.007218 基于板簧的微调机构
No.007217 低冲击、固定力手动夹紧机构
No.007215 使用了板凸轮的切断机构
No.007010 薄膜压接夹具
No.007187 重型工件的横移机构
No.007172 省空间加长行程机构
No.007157 无卡住现象的提升机构
No.007123 联引脚成形夹具
No.007111 Z轴升降机构
No.007005 可抵消工件尺寸误差的焊接夹具
No.007117 使用偏心锥形凸轮的多段行程机构
No.007115 跟随工件位置偏移的夹紧机构
No.007110 使用了摄像头的精密目测检查
No.007100 塑料外壳压入夹具
No.007799 铁丝进给机构
No.007062 钣金弯曲夹具
无需绘制图纸,使用meviy,能够快速且毫不费事地制作零部件
通过缩短采购时间,提高报价验证效率,加速开源[庆应义塾大学]
把节约的时间花在创造上[松下工业解决方案公司]
减少采购工时并缩短设备调试周期[阿尔卑斯阿尔派株式会社]
加速自动化,提高世界生产效率[株式会社Mujin]